Roboter an Bestandsmaschinen anbinden – jederzeit mit HEIDENHAIN

Fachkräftemangel, Zeitersparnis, mannlose Schichten – es gibt gute Gründe für eine Automatisierung der Fertigung. Aber dafür gleich in eine neue Maschine investieren? Bei Werkzeugmaschinen mit HEIDENHAIN-Steuerung kann auch die Nachrüstung einer Roboterzelle interessant sein. Damit Roboter und Steuerung reibungslos kommunizieren, unterstützt der HEIDENHAIN Service bei der Anbindung.
Und die geht schneller, als Sie vielleicht denken: Nur vier Stunden Online-Unterstützung aus der PLC-Abteilung waren erforderlich, um bei der DUSA-TEC GmbH in Fellbach eine Roboterzelle von Sherpa mit Yaskawa-Roboter an eine Bestandsmaschine anzubinden und auf diese Weise sehr kostensparend eine einfache, aber sehr effiziente Automatisierungslösung für die Be- und Entladung der Werkstücke zu realisieren.
Unter anderem analysiert und löst der HEIDENHAIN Service in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten der Roboterzelle und Ihnen, dem Maschinenanwender, folgende Punkte und Aufgabestellungen:
- Unterstützung bei der Risikoanalyse und Gefährdungsbeurteilung
Kann die Sicherheit über eine mechanische Zugangsbeschränkung sichergestellt werden oder muss für einen Cobot in der Mensch-Roboter-Kollaboration eine spezielle Lösung entwickelt werden?
- Kommunikation
Welche Schnittstellen stehen zur Verfügung, um eine Kommunikation der verschiedenen Steuerungssysteme mit ihren eigenen Sprachen und damit eine Synchronisation der Roboterzelle mit der Werkzeugmaschine im Produktionsprozess zu gewährleisten?
- Systemoffenheit
Inwieweit müssen externe Systemintegratoren das Automatisierungssystem und die Werkzeugmaschine betreuen können, z. B. bei der Montage oder bei Wartungen
Standards wie die IO-Anbindung, ein vom VDW/VDMA definierter Standard zur Anbindung von Robotern oder Automationslösungen an Werkzeugmaschinen, oder die in der Automatisierungswelt bereits weitverbreitete OPC UA-Schnittstelle erlauben eine schnelle und einfache Systemintegration von Robotern unterschiedlicher Typen und Hersteller. Gleichzeitig unterstützen viele Funktionen der HEIDENHAIN-Steuerungen wie die Palettenverwaltung die Steuerung des Roboters.
Beispiele für Roboterfunktionen, die die HEIDENHAIN-Steuerungen übernehmen können:
Abarbeiten einer Paletten-Tabelle – ab iTNC 530
Verwendung der Palettenverwaltung für den organisierten Ablauf eines automatischen Werkstückwechsels
- Die Paletten-Tabelle wird in den Betriebsarten Programmlauf Einzelsatz und Programmlauf Satzfolge wie ein normales Bearbeitungsprogramm mit PGM MGT angewählt und gestartet
- Paletten-Einträge (PAL) und Aufspannungs-Einträge (FIX) führen zum Aufruf eines NC-Makros
- Darüber kann auch eine bestimmte Werkzeugnummer oder ein Platz übergeben werden
- Programmeinträge (PGM) werden wie ein PGM CALL ausgeführt
Werkstücke ein- und auswechseln – IO-Anbindung
Automation mit einfacher Werkstücknachführung über einen Roboter mit Kamera
- NC-Programm gibt Startsignal für den Roboter zum Ein- und Auswechseln eines Werkstücks
- Roboter arbeitet programmierte Schrittketten ab und übernimmt die Ansteuerung der Peripherie (z. B. Türe öffnen, Aus- und Einwechseln des Werkstücks inklusive automatischem Entspannen, Abblasen und Spannen des Werkstücks, Türe schließen etc.)
- Roboter sendet Fertigmeldung an Steuerung zum erneuten Start des NC-Programms
Roboter über das NC-Maschinenbedienfeld oder das NC-Programm bedienen – OPC UA Server Client-Schnittstelle
Aufruf verschiedener Roboteraufträge im NC-Programm, Entwicklung und Optimierung neuer Bearbeitungsprozesse (z. B. Werkstücke drehen, schweißen etc.)
- Roboter oder Cobots können unabhängig vom PLC-Programm an HEIDENHAIN-Steuerungen ab iTNC 530 mit HSCI angebunden werden
- Die erforderlichen Python-Bedienmasken können auf der Steuerung erstellt werden
- Die Anbindung kann an allen Maschinen mit HEIDENHAIN-Steuerung in Ihrer Werkstatt eingesetzt werden
- Denkbar einfache Vernetzung über Ethernet
Fragen rund um die Anbindung von Automatisierungs- und Roboterlösungen an Ihre Bestandsmaschine mit HEIDENHAIN-Steuerung beantwortet die Helpline PLC-Programmierung gerne. Sprechen Sie uns einfach an:
PLC-Programmierung TNC
service.plc@heidenhain.de
Tel: +49 8669 31 3102
Helpline PLC-Programmierung
+49 8669 31-3102
service.plc@heidenhain.deHEIDENHAIN Service News
Unsere Service News informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten aus dem HEIDENHAIN Kundenservice.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem neuesten Stand zu neuen Angeboten im Service und an den Helplines.